This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:TAS5805M 如何检测 OCP

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1044006/tas5805m-how-tas5805m-detect-ocp

器件型号:TAS5805M

我们采用 PBTL 配置设计的 TAS5805M 可用于低音炮操作。

TAS5805M 具有 PVDD=22V、输出使用 L = 10uH 和 C=1uF、BD 模式、Fsw = 768KHz、BW = 80KHz、LPF -3dB 截止频率= 75Hz、输出限制小于35W。

我们注意 到、当扫描频率为75Hz 的0dB 50~100Hz 信号时、TAS5805M 将切断输出并产生 OCP 误差。

75Hz 时的扬声器阻抗约为31 Ω、相移为-53deg 至53deg。

调整 AGL 后、我们能够抑制 OCP。

我们成功地测量了在最大输出频率为75Hz 时、峰值电流约为1A。 这远低于5A OCP 限值。

如何触发 OCP?

我们还注意到、调整 AGL 阈值能够防止 OCP 并同时降低峰值电流(在 PVDD 下测量)。

OCP 实际上是否由内部 MOSFET 开关导致的电流触发?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

      OC 保护意味着保护器件内部的 MOSFET。 我们的器件还将测试流经 MOSFET 的电流。 在测试中、您可能会测试已过滤的输出电流。

      最后的图片是扬声器的阻抗曲线吗? 我在左侧看不到装置、不确定。 阻抗在不同频率之间是否有很大变化?  如果是、这可能是导致浪涌电流的原因。

      无论如何、使用 AGL 来限制输出是一个好主意。 不仅可以解决 OC 问题、还可以消除播放音乐时由浪涌电流引起的噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shadow:

    1.是的、1A 测量值在装配商后面。

    2.我是否正确地说数据表中的5A 峰值电流实际上是指流入 PVDD 的浪涌/峰值电流?

    3.曲线是低音炮盒的阻抗(因此您会看到两个阻抗峰值)和相位角(较小的振幅曲线)。 左侧的单位是欧姆。

    具有两个峰值的曲线是阻抗曲线。 它只有两个峰值附近的频率发生很大变化。

    此致、

    CK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      能量确实来自 PVDD。 但我相信您还会在 PVDD 侧放置电容器、因此浪涌电流将由这些 PVDD 电容器提供、也很难对其进行测试、

      由于阻抗发生了此类变化、使用 AGL 进行一些约束是很好的。