This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:LC 滤波器针对4 Ω 负载的推荐电容值

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1043362/tas5805m-lc-filter-recommended-capacitor-value-for-4ohm-loads

器件型号:TAS5805M

您好!

 TAS5805M 数据表(SLASEH5D)第8.2.2节中显示的典型单声道 PBTL 应用示例使用10uH 和0.68uF 的 LC 滤波器值、根据图8-11、该电路似乎与4 Ω 负载搭配使用。 不过 、SLAA701A 应用手册的第3.5.1节建议改用10uH 和1.5uF 滤波器值。 不确定我们是否在此处遗漏了任何内容、但 您能否回答以下问题以消除困惑:

  1. 您是否同意 图8-9所示 LC 滤波器的 Q 值、而4欧姆单声道扬声器的 Q 值将 为0.521?
  2. 我们是否应该将与图8-9类似的电路的 LC 滤波器 Q 设计为尽可能接近0.707?
  3. 您是否同意得到0.707的 Q 值、那么电容器值应该增加到1.5uF?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Mustafa

      无论您选择0.68uF 还是1.5uF、谐振频率都远大于20kHz。 我们需要在声带内实现平滤波器输出、它不能影响声音质量。 Q 值不是很重要、因为它的频率点不在声频带内。

      设计 LC 滤波器时、L 值应考虑峰值电流、避免触发 OC。 可以根据不同的电路板调整 C 值。 我们通常使用0.68uF、因为在我们之前的测试中、此 LC 滤波器可以在 EVM 板上实现最佳的 EMC 效应。 您可以根据测试结果进行最终选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢、Shadow。 对于0.68uF 选项、我们正在计算20kHz 时的增益比1.5uF (1.01与0.92 @ 20kHz)低8%以上。 听起来这 并不是一件大事、我们也可以使用这两种方法。