This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2906C:LPF 放大器

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM2906C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1031055/pcm2906c-lpf-amp

器件型号:PCM2906C
主题中讨论的其他器件: PCM2906

非常简单的问题:

我能否使用输入和输出上没有 LPF_AMP 的 PCM2906C、同时仍能获得线路输入和线路输出音频?

(我们不会将电路连接到任何扬声器系统、我们只需通过 PC 记录来自线路级音频源的正确音频)

非常感谢您的任何评论和帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    8月30日前回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、那么您对我的问题的回答是什么? 我看不到任何东西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCM2906在输入和输出侧内置了抗混叠滤波器。 它应该直接工作。

    我建议在输入和输出端使用简单的 RC 积分器