This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2039D1:噪声问题

Guru**** 2644695 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA2039D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1019816/tpa2039d1-noise-issue

器件型号:TPA2039D1

您好!

我的客户使用 了 TPA2039D1、但遇到噪声问题、

他们发现、更改输入电源可以实现噪声降低、 但仍然会发现一些噪声。

是否有任何输入噪声抑制设计 CAN 参考?

关于 GND (A2引脚)和 PGND (B3引脚)、需要分布两个不同的 GND 路径、还是只需将其连接到主 GND?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    连接电路进行检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    您能否提供有关噪声的详细信息? 什么噪声? 它是始终存在还是仅在音频回放期间出现? 示波器捕获会很有帮助。
    比较输入和输出信号也很好地了解源是否是根本原因。

    关于 GND 连接、如果您有单独的接地端、请将放大器连接到 AGND。 如果没有单独的接地、则可以连接到主 GND。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    这是来自 RD 的输入波形。 该噪声始终在背景中、不仅发生在音频播放中、还喜欢"zi~~~"

    这是 SP_OUTLP 波形

    客户回复、他们没有使用的输出磁珠220欧姆、只有680pF 旁路电容器、是否可能导致此噪声?

    如果您需要更多信息、请告诉我。

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    请尝试不要使用电容器。 将电容器直接连接到 D 类放大器的输出并不是一个好的做法、因为这会由于调制器的快速开关边沿而导致相当大的振铃、如果使用电容器、则必须在电容器之前添加电阻器、电感器或铁氧体磁珠。

    此外、请提供另一个输出示波器捕获、但使用 LC 或 RC 低通滤波器。 该 D 类信号对放大器输出端的结果没有太多的了解。

    您能否尝试以下操作、或者如果您已经执行了以下操作、请提供结果:

    • 尝试断开放大器输入与音频源的连接、您可以移除输入电容器、如果可能、也可以将其短接至 GND。 此测试的目的是了解噪声是否实际来自信号路径的前一级。
    • 尝试使用靠近电源 GND 的电缆连接 GND。 这是为了检查是否可能存在导致蜂鸣噪声的 GND 环路、这与您有时从吉他或其他仪表放大器听到的噪声类似。
    • 检查电源电压、检查电源是否存在噪声并耦合到音频路径。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    我们已进行如下检查。

    1.取下输出电容器,仍然有噪音。

    2.断开输入并连接至 GND,无噪声。

    3.取下 IN+/IN-输入电容器,但仍会在 IN+/IN-引脚上发现噪声。 请参阅下面的波形。

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    您能否使用原理图或方框图展示您的连接以及如何针对每种情况修改电路? 这只是为了更好地理解。

    但是、由于您提到、当您断开输入音频源并将放大器的输入端连接到 GND 时、不会产生噪声、这意味着噪声来自您的音频源。 您应该检查连接在放大器输入端的电路/器件。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    我的客户表示、虽然输入对 GND 短路可以避免噪音、但他尝试断开输入电容、如下图所示、  

    但靠近 TPA2039D 的输入侧仍然会发现一些纹波、并且也会听到噪声。

    它是否正常?

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    我的客户还发现 TPA2039使能时出现"bo"声音、我要求 EN/IN+/IN-/Vout 波形、

    您对此问题有什么想法吗? 谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    每个捕获的频率测量都不同、是否有任何附近的系统/器件会导致此干扰并辐射到放大器?

    关于"bo"声音、这可能是噼啪噪声? 在更改放大器周围的无源器件时、它是否是新的? 还是始终存在? 信号捕获将会有所帮助。
    如果是噼啪噪声、通常与输入阻抗不匹配有关、输入对之间的电容器充电/放电差异会导致由器件放大的瞬态。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    我的客户在 TPA2039启用时提供以下波形。

    对于问题"是否有任何附近的系统/器件会导致此干扰并辐射到放大器?"

    我正在与客户确认、稍后将回复。 谢谢!


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    如果客户可以同时获得 IN+和 IN-他们应该能够看到它们之间的差异、这将与输出上的工件相同。
    对于这种伪影、它们可以尝试在输入电容器旁边添加电阻器以帮助进行电容器充电/放电、或者尝试使用不同的交流耦合电容器来尝试在加电期间尽可能地使 IN+和 IN-匹配(电容器值可能会有所不同)。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    您是说这种"bo"声音是由 IN+/IN-引起的、是不同的吗?

    我的客户回复他们使用 了单端输入、因此  IN+/IN-不同应该是正常的、

    当  启用时、下面是 IN+/IN 波形。 或者、您对如何修改电路有任何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    下面的电路是源极侧。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    再添加一个问题、对于持续"蜂鸣"噪声、我的客户计划使用5V LDO 来解决问题、

    如果是这样、则使用的 TPA2039的电流足够大。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    关于电流要求、我认为1.5A~2A 应该足够了、尽管如果他们对功率、电源(应该是5V)和负载阻抗进行了估算、这有助于得到更接近的估算。

    VIN+和 VIN-之间的观测器差异是导致爆音的原因("bo")。 使用单端输入时、这些信号会有所不同、这是正确的、也是建议尽可能使用差分输入的相同原因。 差分输入将使输入匹配比单端输入更好。
    如前所述、在这种情况下、他们可以尝试不同的输入电容器和电阻值、并跟踪 VIN+和 VIN-之间的差异。 差值越小、它们在输出端得到的噼啪噪声就越低。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师