This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:I2S 时钟抖动说明符 I

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1022363/tas5825m-i2s-clock-jitter-specificationi

器件型号:TAS5825M

您好!

我在寻找5825的 I2S 时钟抖动的最大规格、但在数据表中没有看到。  是否有人知道此信息可用?

谢谢、

Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tony、

    抖动应在皮秒范围内。 您在系统中观察到特定抖动吗?

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们看到大约5ns、但我必须确保它们正确测量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    我在内部进行了检查、该器件有特定的抖动要求、 需要注意的主要问题是满足设置和保持时间规格。

    此致、

    Luis