This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1794A:无法从原型获取输出(需要第二组眼图)

Guru**** 689970 points
Other Parts Discussed in Thread: DIR9001, NE5534, PCM1794A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1028489/pcm1794a-unable-to-gain-output-from-prototype-second-set-of-eyes-required

器件型号:PCM1794A
Thread 中讨论的其他器件:DIR9001NE5534

您好!

我有一个原型电路、将 DIR9001 (SPDIF)连接到2个 PCM1794A、该 PCM1794A 进入12个 NE5534并输出为平衡音频 L 和 R

到目前为止、我已通过示波器验证了 I2S 是否发出 DIR9001。 在显微镜下已经过焊接验证、这里没有问题。 尽管如此、我无法从 PCM1794A 中的任何一个获得输出。 我已验证 DIR9001和 PCM1794A 都处于24位 I2S 模式。 两个上的 MUTE 引脚均接地。  3.3V 和5V 线路是完美的。 我看不到示波器上的任何输出会进入第一个运算放大器。

我有什么遗漏了吗?