请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1026581/tlv320aic3204-headset-detection
器件型号:TLV320AIC3204您好、先生、
我们当前遇到 了 TLV320AIC3204的耳机检测功能问题。 插入4段式耳机时、在短暂暂停(约0.5秒)后、耳机 将被识别为3段式耳机、因此无法使用 MIC 录制语音。 我已尝试将耳机识别的防晃时间设置为最大512ms、但它不起作用。
您 对此问题有什么好的建议吗?
谢谢、
此致