This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:客户遇到有关 TLV320AIC3204的问题、他们更改了通道以测试不同通道的增益、测试的序列如下所示、然后测试了步骤2和步骤6的增益、步骤2的寄存器配置是相同的

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1036283/tlv320aic3204-customer-meets-a-problem-about-tlv320aic3204-they-change-the-channel-to-test-the-gain-of-different-channel-the-tested-sequence-as-show-as-below-then-they-tested-the-gain-of-step-2-and-step-6-the-register-configu

器件型号:TLV320AIC3204

你(们)好  

   客户遇到有关 TLV320AIC3204的问题、 他们 更改了通道以测试不同通道的增益、测试序列如下所示、 然后、他们测试了步骤2和步骤6的增益、步骤2的寄存器配置与 步骤6,相同、但发现步骤2的增益几乎是步骤6的10倍。  为什么选择?

  1. 配置寄存器、关闭所有通道
  2. 打开通道 B、测试增益。 寄存器配置如下图所示。
  3. 再次关闭所有通道。
  4. 打开通道 A。 寄存器配置如下图所示。
  5. 再次关闭所有通道。
  6. 打开通道 B、测试增益。 发现增益小于步骤2测试结果。  寄存器配置与步骤6相同
  7. 通道 A
  8. 通道 B
  9. 通道 A 寄存器配置
  10. 通道 B 寄存器配置
  11. 关闭所有通道  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在图中路径之后的 EVM 上进行了测试、您可以看到、当从 A 切换回路径 B 时、增益没有下降

    请参阅随附的 ppt。

    e2e.ti.com/.../Test-on-EVM.pptx

    我已附上了所附 Excel 工作表中用于每个路径的寄存器设置。

    e2e.ti.com/.../Register-Settings-_2600_-Comparison.xlsx

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在回复您今天发送的电子邮件。

    本页的寄存器63是指 DAC 增益、并告知软步进仍在进行中。

    从路径切换后或从路径切换之前、"allreg"寄存器是读回的吗? 我看到一些寄存器发生冲突。

    查看您的寄存器、DAC 路径具有软步进使能功能、在您之前的"关闭通道"寄存器中、仅设置了第1页、我看不到任何第0页寄存器。

    以下是我的建议:

    • 禁用您不使用的路径、如 DAC 和软步进。
    • 执行写操作后执行读操作、并确保正确写入和读取所有设置。
    • 请参阅上面随附的 Excel、并与相关路径的设置进行比较。

    注意事项。