This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3137D2:关于 PBTL 模式下的 LC 滤波器和缓冲器

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3137D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1037412/tpa3137d2-about-lc-filter-and-snubber-at-pbtl-mode

器件型号:TPA3137D2

您好!

我的客户将使用具有 PBTL 模式的 TPA3137D2、SPK 3W@4欧姆和 PVCC 12V。

(问题)

(1)在 PBTL 模式下、

您能否告诉我们 SPK 输出的 LC 滤波器原理图?

(2)在 PBTL 模式下、

在上述条件下、SPK 输出是否需要缓冲器网络?  

(3)在 PBTL 模式下、

SPK 输出(+)将连接到 OUTPR/NR (18/20引脚)。

他们的理解是正确的?

 

此致、

TAO_2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题1: 请参阅数据表第17页、图19。

    问题2:否 缓冲器不是必需的。

    问题3:是的、你是对的。

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    感谢您的评论。

     他们还有其他问题。

     (3)关于图19,

    该输出滤波器是否与 SPK 4Ω 和 SPK 8Ω 共用?

    或者、您是否在 SPK 4Ω 处具有滤波器常数?

    (4)数据表第13页介绍了有关 PLIMT 的公式。

     

     Vp 是指 PLMIT 引脚的电压吗? 或大约是 PLIMIT 引脚电压的4倍?

     

    (5)如果很难切换输出侧的极性(例如、从其他 D 类放大器替换)。

    对于其他 D 类:OUTPR/NR->SPK (-)、 OUTPL/NL->SPK (+))

    是否可以向 RINN 侧输入信号、使 RINP 为非信号、并使相位反相?

     

    此致、

    TAO_2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    今天是公众假期,我将於明日研究详情。

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    (3)如果采用 PBTL 模式、我们建议使用 LC 滤波器而不是磁珠。 建议使用10uH+1uF LC 滤波器。  

    4') Vp 是输出的峰值。 PLIMT 的4倍。

    5) 5)是的。 它可以。

    此致、

    Derek