This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:I2C 时钟不能变为高电平

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1033441/tas5825m-i2c-clock-cannot-go-high

器件型号:TAS5825M

在这段绝望的时间内、我通过淘宝直接购买了一些 TI 芯片(无库存)。

我组装了大约10块电路板、它们都表现出类似的行为:

在芯片就位的情况下、我无法将 I2C 时钟设为高电平。

当我移除芯片时、总线再次响应。

我们不是想去制造混乱(芯片是假的);最近是否发生了一些芯片变化?

我已经用这个芯片生产了100块工作板、但是现在。

如何继续?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jesse、

    最近器件未发生任何变化、因此不应存在任何 I2C 问题。 您收到的这些设备可能已损坏。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、看起来就像这样。 损坏或被唤醒。 我想我必须等到 TI 或值得信赖的 Europese 供应商再次有库存时再进行制造。