This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM4104:PCM4104在实际应用中是否能够承受-45°C–85°C 的温度

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM4104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1034620/pcm4104-whether-pcm4104-can-afford--45-c-85-c-in-actual-application

器件型号:PCM4104

您好,团队

我知道、它显示 PCM4104可在-10℃~70℃(数据表 中可能比较保守)下运行。 但客户的工作条件最高为 -45°C–85°C、因此 PCM4104在实际应用中是否能够承受-45°C–85°C 的温度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    至于前面提到的部件、我需要找到更多信息并返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yang、

    数据表可能是保守的、但不建议在这种负载温度下运行、因为数据表中列出的规格将不再可靠。

    此致  

    Carson