This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:TAS5805M-Dump 到头文件

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1034711/tas5805m-tas5805m-dump-to-header-file

器件型号:TAS5805M

尊敬的 TI 团队:

 客户有关于 转储到头文件的问题。

当“突发”设置为1时,合成软件将正常播放。当“突发”设置为64或128时,合成软件将不播放声音。请问原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此头文件是在 EVM 还是在客户系统上使用?

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、H

    正在 客户系统上使用的头文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高开关、

           这是异常的、建议客户检查 顺序写入序列、这与随机写入不同。

    Leon