This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6138A2:未使用的通道处理

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6138A2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1032705/tpa6138a2-unused-channel-treatment

器件型号:TPA6138A2

你(们)好

客户有以下问题  

未使用通道(RCH 未使用)的处理方式是什么?  

  对于引脚1、2和3,是否可以直接短接至 GND?

  如果答案为否、则由于电容器短缺、不首选交流接地。 如何将串联电阻器添加到 GND?

2.本设备是否建议使用同相输入? 数据表中仅介绍反相输入电路。

Rgds
开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、开尔文、

    您可以检查模型或 EVM 是否可以使用电阻器短接 GND 或使其保持悬空;器件可能会增加空闲电流消耗、但需要进行测试。

    使用任何反相或同相输入是可以的、尽管最好尽可能使用差分输入信号。

    此致、
    Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ivan

    感谢您的评论

    我看到了应用手册 https://www.ti.com/lit/an/sboa204a/sboa204a.pdf

    图3展示了分离电源的未使用运算放大器处理。 您认为我们可以采用这种方法吗?

    TPA6138A2 PIN2和3短接并且引脚1短接至 GND。

    您对最佳方法采取了什么措施?
    客户本周需要 CAD、希望很快收到您的回复。

    Rgds
    开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、开尔文、

    这种方法对于 TPA6138A2也是可以的。

    此致、
    Ivan Salazar
    应用工程师