This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:请求 TAS2563自动静音禁用功能

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1015330/tas2563-asking-for-tas2563-auto-mute-disable-function

器件型号:TAS2563

您好、Sirs、

请详细说明如何禁用或如何将阈值降至自动静音功能的最小值?
哪本书、哪一页和哪一页? 阈值的默认值是多少?

我们需要将客户的阈值降至<=90dBFS。



谢谢、此致、

陈耀恩
2021年4月7日
 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、  

    空闲信道期间的自动静音在启用时默认为-90dB。 如果要将其设置为-105dB 的最小值、可以使用以下内容:  

    宽98 7f 00
    宽98 00 02
    w 98 5c 00 00 2f 2c

    或者、您可以通过将0x00写入寄存器0x3E 的 Book 0、PAGE 0来禁用空闲通道检测。  

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    它不适用于降低的阈值。

    宽98 7f 00
    宽98 00 02
    w 98 5c 00 00 2f 2c

    它适用于禁用的空闲通道检测

    宽98 7f 00
    w 98 00 00
    宽98 3e 00

    谢谢、此致、

    陈耀恩
    2021年7月7日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、  

    感谢您注意到适合您的内容。  

    此致、  

    Justin Beigel