This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2025D1:TPA2025 -工作静态电流

Guru**** 2644745 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1132079/tpa2025d1-tpa2025--operating-quiescent-current

器件型号:TPA2025D1

您好,团队

下图中的工作静态电流是升压电流还是未升压电流?  如果不是升压转换器的工作静态电流、升压转换器的近似工作静态电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高开关、

    当 EN 引脚短接至 VBAT 时、BOOST 也会工作。 因此、这应该是静态电流、包括升压转换器(以及放大器)。
    放大器和升压器的分离静态电流很可能没有进一步的详细信息。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    谢谢!我的客户进行了测试、没有电感器时的静态电流约为2mA、使用电感器时的静态电流达到20mA。 该规格的静态电流似乎未升压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高开关、

    感谢您的通知。 我刚刚仔细检查了一些其他非升压放大器规格、静态电流也约为2mA、因此客户的观察是合理的。
    我们将考虑在数据表中添加注释、以指定静态电流规格仅适用于放大器。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ivan,

    目前、TPA2025在升压时的静态电流达到20mA。 这是否合理? 如果20mA 合理、则 TPA2025的静态电流在升压时似乎有点大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高开关、

    根据该规格、Pout=1W 和 VBAT=3.6V 时的组合效率为82%。 他们可以将其与此进行比较、以了解其功耗是否高于正常值。

    我将获得一个 EVM 来运行类似的静态电流测量。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高开关、

    自上次通信以来已经有很长的时间了、但我已经从 EVM 获得了一些测试结果:

    • 我在使用3.6V 电压为 EVM 供电时测量~5mA 静态电流。 这是在电感器就位的情况下进行的。
    • 然而、在测量静态电流时、升压不被启用(PVDD ~= VBAT)。 升压仅在输出信号接近 VBAT 电平时启用(这称为 G 类升压)。 即使没有播放任何信号、他们是否也看到 PVDD 升高?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师