This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3110D2:播放一些音乐时扬声器停止工作

Guru**** 2812605 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/977009/tpa3110d2-the-loudspeaker-stalled-when-playing-some-music

器件型号:TPA3110D2

工作电压:26V

扬声器:20W 4Ω

音量:85%

播放一些音乐时扬声器停止播放。如27.MP3。

扬声器卡在音乐的1分钟和24秒后、400ms 后恢复正常。

从电流可以看出、没有过功率。

我将把原理图放在这里。

您能帮我找到原因吗?

请访问 Wishs.e2e.ti.com/.../27.mp3

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teddy、

    您能否在输出信号不再输出音乐时查看和记录输出信号? 这将帮助我们确定发生了什么。  

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    下面是不再输出音乐时的输出信号。

    图1显示了扬声器正负端子之间的电压。

    图2显示了 OUTPL 和 GND 之间的电压。

    最好的 Wishs

    泰迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    图1和图2中的测试条件不同。

    图2中的测试体积更高、源增益更高。

    最好的 Wishs

    泰迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Teddy

    在输出关闭的情况下、您能否捕获输出开关的放大图像、您能否在此图像中捕获故障线?

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Teddy、

    由于几乎一个月没有更多反馈、我现在将结束此主题。 如果您进行了更多后续操作、只需在该主题上发布即可重新打开。

    迪伦