This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:TLV320AIC3104应用

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104, TLV320AIC3106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/974176/tlv320aic3104-tlv320aic3104-application

器件型号:TLV320AIC3104
主题中讨论的其他器件: TLV320AIC3106

你(们)好

 TLV320AIC3104是否可用于以下应用? 或需要使用 TLV320AIC3106?

此应用还具有5个音频流:

1. MCU<->耳机1.

2. MCU<->耳机2.

3. MCU<->BT 模块

4. BT 模块<->耳机1.

5. BT 模块<->耳机2.

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附上方框图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    AIC314有一个非常灵活的输入和输出结构、此结构可实现输入信号的多种混合和复用。 话虽如此、AIC3104是具有2个 ADC 和2个 DAC 的立体声编解码器、因此如果需要更多通道、AIC3104将不是合适的选择。 除此之外、我看不到 AIC3104无法用于您的应用的原因。  

    此致、

    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aaron

    AIC3104是否可以在不使用放大器的情况下输出2部耳机(32 Ω/0.707 Vrms)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    我相信在这个问题上也有类似的帖子,但已经得到了解答。 我不确定这是否是相关帖子、但我仍将在此处回答。  

    AIC3104无需放大器即可在32欧姆/0.707Vrms 下输出2个耳机输出。 有一些内部放大器/驱动器可实现立体声差分对或2个立体声单端对。  

    此致、

    Aaron Estrada