This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC34:AGC 噪声

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC34
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/972983/tlv320aic34-agc-noise

器件型号:TLV320AIC34

您好!

我的客户正在评估 TLV320AIC34。

当 AGC 打开时、可以听到如下噪音。

・AGC 打开且有噪声

e2e.ti.com/.../AGC-ON-with-noise.wav

・μ A AGC 关闭、无噪声

e2e.ti.com/.../AGC-OFF-without-noise.wav

这些音频数据从连接 AIC34的处理器中导出、因此不会通过任何放大器传递。

当 AGC 被打开时、我们能避免这个噪声吗?

如果您有任何疑问、请告诉我。

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tadahiko-San、

    我播放了您附加的文件、但没有听到任何噪音。 它可能是非常细微的噪声?

    AGC 是一种非常简单的 AGC、不能与纯正弦波和更多麦克风信号(如语音)配合使用。 在对着麦克风讲话时是否听到相同的噪音?

    此致、

    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron - San、

    感谢你的答复。

    >也许是非常微妙的噪音吗?

    不,这是清楚的。 我可以听到这个消息。

    您可以再用耳机尝试一下吗?

    > 在对着麦克风讲话时是否听到相同的噪音?

    我询问客户。

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tadahiko-San、

    我将尝试使用耳机。  

    正如我之前所说的那样、AGC 不是设计用于纯正弦波。 我建议客户用语音重试、看看问题是否仍然存在。  

    此致、
    Aaron Estrada