This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DIX4192:使用 RX 到 TX MUX 的 AES3菊花链。 延迟??

Guru**** 2644725 points

Other Parts Discussed in Thread: DIX4192, SN75ALS191

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/976332/dix4192-aes3-daisy-chain-using-the-rx-to-tx-mux-delay

部件号:DIX4192
主题中讨论的其他器件: SN75ALS191

大家好!

我想将 AES3流发送到菊花链中连接的多个台设备(最多6台)。

我看到 DIX4192可以将传入的 RX 直接路由到 TX+-引脚、因此我的理解是、这是可能的。

但是、我需要让所有器件"同步"、并且在数据表中看不到 RX 到 TX 布线延迟。 将在终端设备上累积的电流。

是否有任何想法和/或建议?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、德语、

    菊花链和同步实际上并不是一起实现的。 通过添加到链中的每个附加器件、会有一些非零延迟。 我认为旁路路径延迟上没有任何特性数据、因此很难说链中的第一个和最后一个器件之间会存在多少延迟。 最好使用扇出缓冲器或多通道线路驱动器。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Zak

    是的、我知道菊花链和同步关系不良。

    我可以假设第一个器件和最后一个器件(最多6个器件)之间的时间差高达几微秒。

    查看一些 TI RS-422收发器、如 SN75ALS191或类似器件、总延迟在我计划的应用中不会成为问题。

    我还担心链路引入的抖动问题。

    为什么在的 DIX4192中引入了这种连锁功能?  

    此致、谢谢

    德语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、德语、

    很抱歉、我未收到此回复。 我不相信 DIX4192是在设计时就考虑到了菊花链。 旁路特性使得此器件能够作为一个到不同接收器的多路复用器。

    最棒的

    Zak