This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6203A1:产品是否适用于2类医疗设备?

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/978909/tpa6203a1-is-the-products-suitable-for-class-2-medical-devices

器件型号:TPA6203A1

你(们)好。

我有兴趣了解以下组件是否可用于2类医疗设备:
TPA6203A1DGNR
DRV8837CDSGT
INA827AIDGKR
LM324DR
TPS61099DRVR
TPS22910AYZVR
TS5A3159DCKR
SN74LV1T02DCKR
LM321LVIDCKR

此外、如果可能、每种产品的工作相对湿度(RH)和工作压力也是如此。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michelle、

    欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的产品!

    我将搜索 TPA6203A1DGNR 的此特定信息。

    您是否想开始新的 E2E 主题、分别询问每个器件? E2E 将向您发送合适的联系人、以便及时作出响应。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、不用担心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michelle、

    我已联系我们的医疗生命攸关的团队、以获取有关您的查询的更多信息。 我会在他们回复后提供更多信息。

    感谢您的耐心等待。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michelle、

    来自我们的医疗生命关键型团队:

    我们的器件不按 FDA 分类。 只有最终应用/产品/设备由美国 FDA 和区域等效组织进行分类。  如果您询问他们的最终应用应该分类什么、则需要咨询 FDA。 例如、FDA 在其网站上有一个分类数据库。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.