This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV135:加热问题

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/969343/drv135-heating-problem

器件型号:DRV135

您好!  

我们在设计中使用了 DRV135、并附上了原理图。 为了测试热性能、我们添加了输出负载电阻器、这些电阻器仅用于对终端用户进行仿真。 我们有两种使用方式、一种是差分输出、负载为150欧姆、另一种是单端负载600欧姆。 当我们观察到室温和非盒装电路板上的 DRV135温度时。 我们看到差分输出版本大约为90°C、单端版本为120°C。对于25°C 的非盒装自由空气介质、这些温度值过高。DRV135的这些值是否正常? 没有外露焊盘、因此冷却 IC 会产生很大问题。 如果我们的设计有任何错误,请检查您的一侧并通知我。 此外、您能否确认 DRV135是固定增益为2? 我是对的吗?

此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    150Ω Ω 负载对于器件来说太大。 它的额定电压低至600Ω μ A。  

    您使用的是哪种封装? 对于"极端负载条件"、不建议使用 SO8 (根据数据表)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、DRV 是固定增益2 (6dB)。

    关于热性能、热阻和封装的差异如下所示。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy Peters:  

    感谢您的回答。 是的、我们使用 SO-8封装。 但是、单端600欧姆负载线也非常热。 你对此有什么想法吗?

    您是否为150欧姆负载线推荐了另一个封装或另一个 IC?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在我的最后一个响应中、您可以看到每个封装的热阻。 SOL-16封装的温升为80摄氏度/瓦。 这比 SO-8封装好70摄氏度/瓦。 您可以通过确定提供的最大负载电流+ Iq 来计算高于环境温度的温度上升。 将这两个电流相结合、我们可以将其称为 Imax。  

    整个封装的电源电压为24V。  

    P = Imax*V= Imax *24V  

    然后、将总功率的结果数乘以热阻 θ JA、以确定高于环境温度的温度上升。 SOL-16具有最佳热性能。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、格里  

    感谢您的回答。 此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    感谢您的回复、但我们也使用驱动器作为单端600欧姆负载。 但在室温和无盒空气介质下、驾驶员也会预热至110 C。 这种情况是否正常?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    加载时、器件将升温至高于环境温度。 温升将取决于您驱动的输出电流大小以及器件上的总电源电压。 在已知这两个参数的情况下、可以使用上述热方程计算出高于环境温度的预期温升。 输出电流可由600 Ω 负载上的最大 Vout 决定。