This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5421-Q1:是否可以同时检测"PVDD 过压""对 PVDD&quot 短路?

Guru**** 1135500 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5421-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/971242/tas5421-q1-is-it-possible-to-detect-both-pvdd-overvoltage-and-short-to-pvdd-at-the-same-time

器件型号:TAS5421-Q1

大家好、团队、

我从客户那里得到有关 TAS5421-Q1的问题。

问:是否可以同时检测"PVDD 过压"和"PVDD"短路?

客户故意同时施加 PVDD 过压和对 PVDD 短路。 他们认为 I2C 寄存器同时报告了两个故障(0x01 D5位和0x02 D0位)。 但是、该器件似乎报告了其中一个。 行为是否正确?

谢谢、

Yuta Kurimoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    库里莫托-圣

    我理解您的问题。  我们需要了解"保护"和"诊断"之间的区别。

    保护功能可防止器件在正常运行期间出现潜在的危险情况。  它可以"保护"设备和扬声器。  

    在将器件置于播放模式之前、如果可能存在潜在危险条件、例如电源短路或接地短路、则需要进行诊断。  这是输出的"诊断"、因此无需使用保护。

    您的客户同时施加过压和电源短路。  
    场景1: 在输出级处于高阻态或静音模式时应用此功能。  在这种情况下、只会在寄存器0x01中设置过压故障。  这是一种保护。  此时不会设置负载诊断。  如果两次出现过压故障、负载诊断将自动运行、两次过压事件之间的电压正常。  如果发生这种情况、负载诊断将检测到电源短路并设置寄存器0x02中的位

    场景2: 这是在输出级处于播放模式时应用的。  故障将存在竞态条件。  会发生过压或过流故障、具体取决于首先感测的是哪一个。  这是因为一个人无法保证两个故障同时连接。  

    回答您的问题取决于具体情况。  澄清测试条件、您将能够回答客户的问题。