大家好、团队、
我从客户那里得到有关 TAS5421-Q1的问题。
问:是否可以同时检测"PVDD 过压"和"PVDD"短路?
客户故意同时施加 PVDD 过压和对 PVDD 短路。 他们认为 I2C 寄存器同时报告了两个故障(0x01 D5位和0x02 D0位)。 但是、该器件似乎报告了其中一个。 行为是否正确?
谢谢、
Yuta Kurimoto
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、团队、
我从客户那里得到有关 TAS5421-Q1的问题。
问:是否可以同时检测"PVDD 过压"和"PVDD"短路?
客户故意同时施加 PVDD 过压和对 PVDD 短路。 他们认为 I2C 寄存器同时报告了两个故障(0x01 D5位和0x02 D0位)。 但是、该器件似乎报告了其中一个。 行为是否正确?
谢谢、
Yuta Kurimoto
库里莫托-圣
我理解您的问题。 我们需要了解"保护"和"诊断"之间的区别。
保护功能可防止器件在正常运行期间出现潜在的危险情况。 它可以"保护"设备和扬声器。
在将器件置于播放模式之前、如果可能存在潜在危险条件、例如电源短路或接地短路、则需要进行诊断。 这是输出的"诊断"、因此无需使用保护。
您的客户同时施加过压和电源短路。
场景1: 在输出级处于高阻态或静音模式时应用此功能。 在这种情况下、只会在寄存器0x01中设置过压故障。 这是一种保护。 此时不会设置负载诊断。 如果两次出现过压故障、负载诊断将自动运行、两次过压事件之间的电压正常。 如果发生这种情况、负载诊断将检测到电源短路并设置寄存器0x02中的位
场景2: 这是在输出级处于播放模式时应用的。 故障将存在竞态条件。 会发生过压或过流故障、具体取决于首先感测的是哪一个。 这是因为一个人无法保证两个故障同时连接。
回答您的问题取决于具体情况。 澄清测试条件、您将能够回答客户的问题。