This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1681:使用176.4kHz I2S

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/977438/pcm1681-using-176-4khz-i2s

器件型号:PCM1681

各位专家、您好!

我想知道该器件是否可以与176.4kHz I2S 配合使用。
此器件是否可与176.4kHz I2S 搭配使用?

数据表说明了该器件可与高达200kHz 的 I2S 搭配使用。
但是、p15图没有 针对176.4kHz 的推荐系统时钟。
因此、我想确认这一点、以防万一。

请注意、
Kazuki kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、

    该器件可支持176.4kHz。  我假设设置与192kHz 相同。  我建议您仍然使用 SCK = 128×FS 或192×FS、类似于192kHz 配置。

    谢谢、

    Paul