This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3128D2:PSpice 模型

Guru**** 1144270 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3128D2
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/970611/tpa3128d2-pspice-model

器件型号:TPA3128D2

您好!  

我为 TI 安装了 PSpice。 我想仿真 TPA3128D2、但我找不到它、尽管在产品页面上提到了 PSpice。  

我的实际要求是:  

3个单声道放大器、8 Ω 扬声器上的8-10W;
1个单声道放大器、4 Ω 扬声器上的功率为20W;  
所有这些应该在12V 电压下工作。

如果您能建议任何其他芯片或设计、我将不胜感激。  

此致、
Svetoslav Valkov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Svetoslav、

    我有几个后续问题:

    -我假设您还想拥有一个模拟输入器件吗?

    您想要的功率级别是1% THD 还是10% THD?

    -器件可以是焊盘上的焊盘,也可以是焊盘下的焊盘吗? (需要散热器或散热器为 PCB)

    -您可能不使用 TPA3128D2的唯一原因是找不到 PSpice 模型?

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert!

    是的、输入设备是 PC 的扬声器输出(或线路输出)。 我们已经在制造基于 TPA3128D2的放大器(实际上是2个)。 现在、我必须设计一个具有4个单声道输出的放大器(L 和 R 将在放大器之前组合)。 三个输出必须在8 Ω 时为8-10W、在4 Ω 时为4-20W。 我的想法是对其进行仿真、因为现在的电源要求是12V。 当然、我可以对实际的放大器执行一些测试、但这要花费更多的时间。

    我认为、THD 不是问题。 散热器也是如此。 播放的声音是断断续续的。

    由于仓库库存、我准备使用相同的芯片。  

    此致、
    Svetoslav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Svetoslav、

    感谢您的澄清。 我认为我们没有该器件的 pspice 模型。 事实上、由于 SPICE 模型的复杂性质、我们的许多器件都没有。 此外、许多客户倾向于在实际放大器上进行测试以验证声音质量。

    此致、

    Robert Clifton