This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3220:增益设置

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/968397/tpa3220-gain-setting

器件型号:TPA3220

尊敬的 TI 团队

我希望您回答以下有关增益设置的问题。
我们的客户在下表中询问了我们的增益误差。

1.客户询问了下表中的增益误差。
数据表中未显示增益误差。 是否有任何参考数据?
(我认为 R1和 R2的误差会导致增益误差、但如果不考虑 R1和 R2的误差、增益误差会发生什么情况?)

2.您能否详细说明下表中的输入信号电平值代表什么?
(我查看了数据表、但未编写详细信息。)

此致、

是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Y. Ottey:

    虽然我们没有提到预期的增益变化是正确的、但我们确实提到该器件允许输入增益电阻器值具有20%的容差。 我将回顾设计。

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Y. Ottey:

    我已经和设计团队交谈过、他们告诉我、器件之间的增益变化很小(约为0.25dB)。

    至于第二个问题、我们包括了输入信号、以帮助指导客户根据其器件的预期输入信号来更好地选择增益值。 这些值是您应该输入什么信号来获得最大动态范围的建议。

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert

    感谢你的答复。

    我想提出补充问题。

    1。
    "他们告诉我、器件之间的增益变化很小(约0.25dB)"
    是否可以识别出您所回答的器件之间的0.25dB 增益变化与数据表中列出的增益值相差±0.25dB?
    此外、是否可以告诉我测量0.25dB 变化的条件?
    (当我们告诉客户器件之间差异的价值时、他们询问我们测量条件。)

    2. TPA3220输入的最大绝对额定值为-0.3V 至5.5V。
    但是、输入信号电平在下表的红色框部分中被写为2VRMS。


    当它变为峰间值时、它大约为±2.8V (摆幅宽度为5.6V)、我们相信它可能会超过5.5V 的绝对额定值。
    这是可以的吗?
    (如果您愿意、请告诉我输入是否有共模电压规则。)

    此致、

    是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Y.Ottey、

    我提供的容差来自设计人员。 我将检查我们是否测量公差、但可能需要离线讨论才能分享更具体的详细信息、因为这可能包含敏感信息。

    2、引脚上的直流偏置点为2.5V。 因此、峰值为2.8V 时、信号峰值为5.3V、最低点为-0.3V。 数据表最大值的边缘、但不会传递这些值。

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、  

    感谢你的答复。

    如果您可以测量增益容差、请进行测量。
    (也可以进行离线通信。)

    我想再问一个问题
    增益容差由下图中的 R1和 R2决定。 是否可以根据 R1和 R2的容差计算增益容差的估算值?
    (例如、当 R1和 R2的容差为5%时、我想知道如何计算增益容差。)

    此致、
    是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Y.Ottey、

    我认为 R1和 R2用于偏置增益/SLV 引脚的电压、以进行电平检测。 器件将在检测到的电平上设置增益。 这种机制意味着增益精度不直接取决于 R1/R2的电阻精度。  

    谢谢!
    此致、
    Sam