This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS3251:PPC3转储文件未包含 EQ 调优。

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS3251, DRV5825P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/969138/tas3251-ppc3-dump-file-has-not-included-eq-tuning

器件型号:TAS3251
主题中讨论的其他器件: DRV5825P

尊敬的 TI 专家:

1) 1) 调整 TAS3251 EQ 后、从 PPC3中提取转储文件。

2) 2) 它应用于 MCU、但没有 EQ 效应。

drv5825P 具有相同的现象。 但是、在提取时、我将转储模式从当前状态更改为当前状态冷启动。 有一个 EQ 效应。

TAS3251在转储模式选项中没有冷启动。 是否有办法解决这个问题?

请检查一下。

谢谢

Downey Kim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Downey、

    电流状态转储对于两个器件都应起作用。 您是否可以在初始化后尝试读回 EQ 双二阶系数寄存器? 它是否与所需的值匹配?

    谢谢!  

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    我们检查 BQ 系数寄存器。  PPC3日志和转储输出是相同的。

    有一个区别。

    数据表通知 swap 命令如下。

    -8.3.7.6.2交换标志: 交换标志位于寄存器0x8C 0x05页和寄存器0x7C 中,交换标志必须设置为0x00 00 01。

     #运行  DSP 的交换 标志    以 处理   新 系数

        w 90 00 00 #go to page 0
        W 90 7f 8C #Change the book to 0x8C
        w 90 00 05 #go to page 0x05
        W 90 7C 00  00 01 #Swap 标志

    但转储输出是不同的。

    //swap 命令

        { 0x00、 0x00 }、
        { 0x7f、 0x8c }、
        { 0x00、 0x23 }、
        { 0x14、 0x00 }、
        { 0x15、 0x00 }、
        { 0x16、 0x00 }、
        { 0x17、 0x01 }、

    请检查一下。

    谢谢

    Downey Kim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Downey、

    转储文件正确。 交换标志位于 Book 0x8C -> Page 0x23 -> Reg 0x14。 向该寄存器写入00 00 01将初始化系数加载。

    交换完成后、寄存器将自动复位到00 00 00。

    您是否在初始化后从器件读回系数值? 是否已成功写入? 和交换标志?

    谢谢!

    此致、

    Sam