请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PCM1840 大家好、团队、
客户想要设置为2通道左对齐。
但是、数据表表和 EVM 表不匹配、如下所示。
哪个表是正确的?
上面一个是数据表引用的、下面是 EVM 引用的。
(FMT1=H 和 FMT0=L、以在数据表上实现 LJ、但在 EVM 上实现 FMT1=0和 FMT0=1)。
此致、
Koyo
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、团队、
客户想要设置为2通道左对齐。
但是、数据表表和 EVM 表不匹配、如下所示。
哪个表是正确的?
上面一个是数据表引用的、下面是 EVM 引用的。
(FMT1=H 和 FMT0=L、以在数据表上实现 LJ、但在 EVM 上实现 FMT1=0和 FMT0=1)。
此致、
Koyo