主题中讨论的其他器件: ADC3140EVM-PDK
您好 TI
我们有一个在3V3上运行的 TLV320ADC3140。 AREG 测量值为1.8V、DREG 测量值为1.5V。
问题1:
TLV320ADC3140配置为 MICBIAS=VREF=2.75V。 VREF 上2u2。 但我测量的电压为2.4V。 MICBIAS 上有20k Ω 负载。
如果我将 VREF 更改为2.5V、我将其测量为2.2V。 如果我将 VREF 更改为1.375、我将其测量为1.2V。
我不明白为什么。 请帮助。
问题2:
一个相关的问题是输入范围。 输入配置为直流耦合和单端输入。 所有增益为0dB。 未启用过滤器。 使用 TDM 32位模式。
有效输入电压范围似乎为 apx 0V 至 VREF/2、对应于数字输出值0x0000 0000至0x7FFF FFFF。 在脊医中的效果略差一些。
我期望的范围为0V 至 VREF、数字输出为0至0xFFFF FFFF 或-0x8000 0000至0x7FFF FFFF。 但显然不是。 但为什么。
例如、2.75V 峰峰值交流信号和1.375V 直流偏置电压、以提供大约最大可能的转换信号。 我知道、在实践中、电源轨并不完美。
似乎芯片上的模拟输入上有+6dB 增益、或者输入电压范围为-VREF/2至+VREF/2。 (我现在不太可能使用后者、因为片上没有负电源、并且绝对最大额定值指定输入不会降至-0.3V 以下)
如果我将配置更改为差分模式、输入范围和输出值不会改变。 (INX-接地)。
这些观察结果与以下事实不匹配:芯片在差分模式下支持2VRMS、在单端模式下支持1VRMS (当使用 VREF=2.75V 时)。 但只有一半。
请说明。
BR
Kasper