This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5431-Q1:8R 时的功率耗散与输出功率间的关系图

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5431-Q1, TAS5411-Q1, TAS5411Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/988238/tas5431-q1-power-dissipation-vs-output-power-plot-at-8r

器件型号:TAS5431-Q1
主题中讨论的其他器件: TAS5411-Q1TAS5411Q1EVM

大家好、

TAS5431-Q1的8R 扬声器是否有功率耗散与输出功率间的关系图?

如果 TAS5431-Q1数据不可用、则 TAS5411-Q1数据应该正常。  

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tsuki-San、

    未提供8欧姆效率数据。  您感兴趣的具体输出功率级别是什么? 我们可以根据 EVM 收集更多数据。

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    谢谢你。

    您能否测量3W @8 Ω 电阻?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tsuki-San、

    3W/8 Ω 时的系统效率约为78%。

    此数据基于 TAS5411Q1EVM。

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    您是否也可以测量1W 和2W 的效率?

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tsuki-San、

    它为67%@1W、75%@2W。

    请注意、数据基于 EVM 板、有 LDO、其他元件可能会影响效率。 这是系统效率。

    最棒的

    弗兰克