This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1681-Q1:我们将 PCM1681 IC 用于8通道音频应用

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/989828/pcm1681-q1-we-use-pcm1681-ic-for-8-channel-audio-application

器件型号:PCM1681-Q1
主题中讨论的其他器件:PCM1681

尊敬的先生:

我是安帕尔自动化领域的多基尔研发部门。

我们计划使用您的 PC PCM1681设计8通道音频应用、因此请查看原理图  

请查找附件  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您使用的采样率(FS)是多少?  该器件会产生带外噪声、因此我们建议在输出端使用抗干扰低通滤波器。  您拥有的滤波器的 FC 为86kHz。  我建议将该值更改为~30kHz。

    否则、原理图看起来不错。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你