This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM48580:输出电压与放大器;Vp-p 问题

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM48580

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/989109/lm48580-vout-vp-p-question

器件型号:LM48580

大家好、

我的客户打算使用  LM48580、并有以下问题:

VOUT+/-(VBST)电压是否可调节?

根据规格、我是否可以确认 Vp-p 为+15V 和-15V?  

感谢你的帮助。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您可以调整增益引脚、这将影响 VOUT+/-。  

    是的。 没错。 您还可以查看应用曲线(图16和17)以供参考。  

    此致、  
    Justin Beigel