This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:配置

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M, TAS5805MEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/987192/tas5805m-config

器件型号:TAS5805M

大家好、

我的客户在 TAS5805M 的2.1配置中实现可调节 Q 高搁板和低搁板方面遇到了挑战。 下图滤波器1中显示的 EQ 设置在2.1配置中不可用、滤波器2中显示的低音架的音量过高。他们 不明白为什么 要禁用滤波器、因为它只是一个双二阶滤波器、就像其他可用滤波器一样。  

如果它确实不可用、 它们如何使用标准双二阶系数来完成 所需的滤波器?  

 

谢谢、此致、

康妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    康妮、您好!

    如果您使用自定义配置、则可以将 TAS5805MEVM 配置为2.1配置、该配置具有低搁板和低音搁板的 EQ。

    但是、我将与我们的固件团队联系、了解该特定 EQ 配置的这种差异。

    此致、

    Luis