This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3268:麦克风处理、可提高清晰度

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/984122/tlv320aic3268-microphone-processing-for-intelligibility

器件型号:TLV320AIC3268

员工、

我尝试处理麦克风输入以提高清晰度。  

首先、我尝试在正常人类语音频带之外的频率上创建一个滤波器。 其次、我尝试放大软扬声器并降低大声说话者的振幅。

以下是我的 PurePath 设计:

您可以看到、我的资源已经用完了。 我有 EVM 并加载了看起来更复杂的 FIR + DRC 配置、它们看起来都是构建的。

我在这里遗漏了什么?  我将以正确的方式解决该问题? 你有什么建议吗?

请提供建议。

Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有人有什么想法吗?

    谢谢你。

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil、

    建议与48/44.1kHz (和其他较低速率)一起使用的框架是8x4x 框架(下面重点介绍)。 8x4x 框架的默认值将支持您要查找的处理。 2x1x 的默认允许周期为256个周期、而8x4x 的默认允许周期为1024个周期。 如果您将时钟树配置为提供更高的 DSP 时钟、您还可以编辑较高周期计数的属性。

    此致。