This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DIT4192:ESD 额定值是多少?

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: DIT4192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/984055/dit4192-what-is-the-esd-rating

器件型号:DIT4192

你(们)好

我们的一位客户希望了解 DIT4192IPWR 的 HBM 和 CDM 评级数据。
我们无法在数据表中找到它们。
您能告诉我们该产品的 HBM/CDM 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aoki-San、您好!

    我将会看到我是否可以找到任何有关这方面的数据、并返回给您!

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aoki-San、您好!

    DIT4192已通过高达3000V HBM 和750V CDM 的测试、没有故障。 器件的实际 ESD 额定值可能更高、但我可以确认它至少达到这些水平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zak-San

    感谢您的信息、

    非常有帮助。

    Aoki