This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM48511:PV1读数高于预期值

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/983777/lm48511-pv1-is-reading-higher-than-is-expected

器件型号:LM48511

根据我们根据数据表中的公式进行的计算、我们应该看到 PV1 (TP154)上的输出为7.97V。  我们已检查的所有板的读数均为8.5至8.7V。  

我们能否获得原理图审阅和/或对可能发生的情况有任何了解?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、  

    我们很高兴查看原理图、并尝试确定发生这种情况的原因。 您是否能够在此处上传原理图、或者是否需要将其直接发送给我们?  

    此致、

    Justin Beigel