This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2011D1:输入混频器电路的阻抗匹配问题

Guru**** 2535420 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/995196/tpa2011d1-question-of-impedance-match-of-input-mixer-circuit

器件型号:TPA2011D1

您好、Sirs、

与上一个线程 https://e2e.ti.com/support/audio/f/audio-forum/974236/tpa2011d1-tpa2011-input-mixer-circuit-review 中的内容相同

我们计算了直流块电容器后的阻抗匹配:R9=R3//R6//R8//R6~=39kR、C9=C3//C6//C7//C8~=0.22uF

但是、如果我们考虑低通滤波器电路 R1、R2、C1、C2和 R4、R5、 C4、C5、以避免加电期间出现噼啪噪声。
您是否会提供有关如何计算和优化组件值以最大程度地降低上电期间的噼啪噪声的提示?



谢谢、此致、

陈耀恩
2021年4月20日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    由于滤波器和放大器的输入之间有串联直流耦合电容器、我想说它与另一个没有很强的相关性。
    未开发任何在单端放大器输入端包含 RC 滤波器的特定文档。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议、Ivan、Wayne Chen