This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3100:I2C 自动递增模式

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/994184/tlv320aic3100-i2c-auto-increment-mode

器件型号:TLV320AIC3100

您好!

我对 I2C 的自动递增模式有疑问。

当使用 I2C 自动递增模式时、读取和写入时是否会跳过保留寄存器? 还是在不跳过的情况下执行读/写操作?

客户担心受写保护的保留寄存器。

此致、

Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi 您好!

    这些寄存器仍在这里、在使用自动递增模式时、应写入它们的建议值。  


    此致、

    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Aaron、

    例如 、第0页/寄存器23和第0页/寄存器24:保留

    该寄存器没有推荐的/默认值。
    我能否读取一次并写入相同的值?
    或者、我是否应该在不使用自动递增模式的情况下跳过写入?

    此致、
    Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi 您好!

    我建议对需要进行的连续写入使用自动增量、而不是对所有寄存器都使用自动增量。 上电时、器件寄存器将处于其复位值。 如果您不需要配置某些寄存器、则无需将它们配置为复位值、因为它们已经配置为复位值。  

    此致、

    Aaron Estrada