This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1840:交流输入阻抗的偏差

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/992905/pcm1840-deviation-of-ac-input-impedance

器件型号:PCM1840

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 PCM1840并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

根据 PCM1840数据表、"交流输入阻抗"被描述为2.5 kΩ(典型值)。

您能否提供有关组件偏差上限和下限的信息。

ーーー μ A

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    输入阻抗等参数通常随工艺变化高达+/-20%

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zak、

    感谢你的答复。

    我将与客户分享您的信息。

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一