This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:复位引脚电压与电流特性

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255, TPS3802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/990951/tpa3255-reset-pin-voltage-vs-current-characteristic

器件型号:TPA3255
主题中讨论的其他器件: TPS3802

您好!

是否有施加到复位引脚/从复位引脚汲取的电压与电流的确切规格?

我希望在断电期间使用一个简单的单晶体管电路来驱动 RESET 引脚。

谢谢、

Hans Verhees

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hans、

    我想您是指这种情况吗?

    BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、

    感谢您的回答。 但这些只是绝对最大值数据。 我想知道的是:

    • 上拉电阻值是多少(内部)
    • 或者:处于高电平状态时、我必须从引脚汲取多少电流
    • 哪个电压/电流组合将使引脚变为低电平

    如前所述、我想使用一个由48V 电源的下降沿驱动的单晶体管电路来将 RESET 引脚拉至低电平。 从这个过程中、我了解到、在引脚变为低电平之前、我必须汲取大于300uA 的电流。 但这并不是我所期望的。 看起来该引脚由内部有源电路保持高电平。

    我有一些测量结果以及电路图。 但不接受将其插入此帖子中! 不知道原因。

    谢谢、

    Hans Verhees

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hans、

    我们需要检查我们的 AE 是否覆盖了该器件。 我们会尽快回复您。

    BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     今天,突然,系统接受文本中插入的图片!!!!!!!

    我尝试使用单个晶体管电路来驱动开关关闭时的 RESET 引脚(以抑制开关关闭"PLops")。 晶体管的输入是电源的下降沿(48V)。

    然而、在前150 毫秒内、从复位引脚汲取的电流以线性方式增加、复位引脚上的电压也以线性方式下降。 这假设引脚中有一个串联电阻(3k3)。 对吧?

    但是、在从复位引脚汲取的大约300uA 电流下、电压突然降至零。

    CH1:+48V 电源

    通道2:复位引脚

    通道3:发射极 Q4

    通道4:放大器的差分输出

    也许这些额外信息对您有任何帮助?

    GR

    Hans Verhees

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    已理解您的请求。 让我执行一些基准测试来了解 I/O 特性。  

    很快就会回来。 谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    已在工作台上检查、 我在 RESET 引脚上未找到任何上拉/下拉电阻。 它应该只是一个高阻抗输入引脚。

    这是一个相当有趣的设计。  不确定我是否完全理解了您的想法、但我相信您正在尝试推动电流流动以使10uF 电容器放电、迫使 BJT 在线性区域工作、从而将电流从其集电极灌入发射极。

    这里的重点是 BJT 是否确实在线性区域中工作。 尽管我无法清楚地读取您的帖子中的波形(太小)、但我感觉只有在 RESET#引脚快速拉低时才会开始灌入电流。 请检查。  

    BTW、您能否分享一些有关您如何在设计中连接 RESET#引脚的详细信息? 它是否连接到系统中的 GPIO? 它也可能与 GPIO 特性有关。

    谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    感谢您的详细答复。

    我使用的电路板是一个由中国制造商通过 ebay 购买的双通道 BTL 设计。 因此、我不知道电路图是什么。 复位引脚似乎保持断开状态、但我不确定这一点! 除了电压稳压器和音频输入电路外、电路板上没有太多东西。

    根据您在 RESET 引脚上的测量和说明、这似乎也是如此

    • 其他东西驱动电路板中的复位引脚
    • 我的电路的行为不符合我的预期

    我认为第一点需要仔细检查电路板上的电路、以确保第二点不是这里的情况。 我还将尝试测量复位引脚电流。

    谢谢、

    Hans Verhees

    PS、FYI:

    我将电路板从2通道 BTL 更改为1通道 PBTL (两个电路板、两个单声道放大器、每个驱动一个稳压器静电扬声器)。 我将所有大型穿孔组件移到电路板的另一侧、并将电路板安装在散热器顶部、使 TPA3255朝下。 该 散热器实际上是机柜底部和 TPA3255之间的铝部件。 最近的变化:我将输出滤波器中的四个电感器替换为两个电感器、具有更低的电阻和更好的线性度(PBTL 配置随后也从将输出连接到 LC 滤波器之后更改为 LC 滤波器之前)。 现在声音要好得多、控制更强。

    从那时起、关断时的运算放大器相当大(比以前更大)。 因此、我现在想使用复位引脚来实现此功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    问题已解决。

    如前所述、我将仔细检查电路板、找到一个我之前认为是 LED 电路一部分的器件(指示故障等)。  在刮擦履带上的油漆后、我发现该部件的一个引脚连接到 TPA3255的 RESET 引脚。 器件(5引脚 SOT323)上的标记不可见、但与其相连的 R 和 C 指向评估板上使用的电源监控器。 可能是 TPS3802?

    尽管该监控器在关闭时的效果不是很好!

    我将自己的单晶体管复位驱动器连接到监控器的 MR 引脚(从数据表中可以看出、该引脚看起来非常适合我的电路)。 结果如下图所示:

    CH2:电源电压

    CH4:放大器的差分输出电压、1kHz

    在连接扬声器、播放音乐、关闭放大器的情况下、绝对没有运算放大器。 声音消失了。

    感谢您为我指明正确的方向。

    此致、

    Hans Verhees