您好、Sirs、
我的客户在 AIC3106's Microphone ADC 输入中遇到噪底问题。 我们可以看到 可闻频带内的尖峰、FFT 图是从 I2S 中记录的数据流中捕获的。
这些噪声尖峰是否是带外噪声的谐波分量? 我们是否可以通过 I2C 配置减少这些噪声能量、包括60Hz?
谢谢、此致、
陈耀恩
2021/05-27
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Sirs、
我的客户在 AIC3106's Microphone ADC 输入中遇到噪底问题。 我们可以看到 可闻频带内的尖峰、FFT 图是从 I2S 中记录的数据流中捕获的。
这些噪声尖峰是否是带外噪声的谐波分量? 我们是否可以通过 I2C 配置减少这些噪声能量、包括60Hz?
谢谢、此致、
陈耀恩
2021/05-27
你好、Chen、
在此测量期间、是否对器件施加了任何输入?
除了 一些可能的空闲音调之外、我们通常看到一个平坦的响应。 例如、我附加了 AIC3107的 FFT。 这是同一系列中的器件、我希望 AIC3106的运行方式相似。 该 FFT 是通过大量的平均值计算得到的、以显示空闲音调。 您可以看到它们存在、但它们的幅度相当小。

由于客户在音频频带内看到一些杂散音、我想检查器件配置是否正确。 客户能否提供器件配置的 I2C 转储以及一些时钟信息? MCLK、BCLK、WCLK 值和所需的 FS 将会有所帮助。 如果使用 AP 发送时钟、则可以提供数字串行设置的屏幕截图。
此致、
Aaron Estrada
Aaron、您好!
感谢您的关注。 附加文件是客户的 I2C 转储数据。 请查看这些信息、并告知我们您是否需要有关故障排除的附加信息。
以下是客户系统板上的 CLK 配置。 原理图和 PCB 板文件通过电子邮件发送、
LRCK MCLK BCLK
--------------------------------------------
8kHz 3.075MHz 512KHZ
16kHz 3.075MHz 1.025MHZ
48kHz 24.5MHz 3.072MHz
--------------------------------------------
谢谢、此致、
陈耀恩
2021年6月1日
e2e.ti.com/.../i2c_2D00_dump_2D00_aic3106.txt
您好、Wayne、
它看起来 PLL/时钟配置不正确。 以48kHz FS 为例、不需要 PLL、但时钟系数 Q 需要设置为4。 这会将24.5MHz (我假设是24.576MHz 时钟)分频为48kHz Fsref。 然后、使用寄存器2从 Fsref 获取所需的 FS。
因此、16kHz 和8kHz FS 都可以来自相同的24.5MHz 时钟。 无需更改此值。 客户只需使用寄存器2并将其设置为 Fsref/3 (16kHz)和 Fsref/6 (8kHz)。
接下来、请客户使用24.5MHz MCLK 并根据所需的采样率设置第0页、寄存器3至0x20和第0页、寄存器2。 但愿这对您有所帮助。
此致、
Aaron Estrada
Aaron、您好!
您是否会查看客户的配置、其中固定的 MCLK 为3.072MHz、作为 TLV320AIC3106的输入?
FSREF = 48KHz
P = 1
R = 1
J = 32
D = 0
Q = 2
如果播放的音频、寄存器0x02的值随采样率而变化
a) 16KHz:寄存器值为0x44,导致时钟设置为 fsref/3 (16KHz)
b) 8kHz:寄存器值为0xAA、导致时钟设置为 fsref/6 (8kHz)
谢谢、此致、
陈耀恩
2021年6月4日