主题中讨论的其他器件: PCM1865
大家好、
我们正在尝试在新设计中使用 PCM6240-Q1来代替 PCM1865。 数据表显示、在 I2S 总线上、我们可以有64个插槽(通道)。 在这里、我们感到困惑的是、我们是否可以在标准 I2S 模式下仅将该器件用于2个插槽(左通道和右通道)。 我们的应用主要需要该器件的 PGA、HPF 和 AGC 功能。
我们只需要2个通道(左右)、配置如下:
采样时钟(FSYNC)= 48kHz
位时钟(BCLK)= 64*48kHz = 3.072MHz
每通道的数据宽度(时隙)为32位。
在 标准 I2S 模式下、是否可以将 PCM6240-Q1器件仅用于2个插槽(左通道和右通道)?
此致、Prabhakar