主题中讨论的其他器件:TAS2559
我正在尝试将学习板2与 TAS2559 EVM 结合使用来表征扬声器的特性。 我无法通过表征的第一步、即 IV 测量。 我听到测试提示音、但软件在"播放测试模式"图形上挂起。
在具有 PurePath 控制台3版本3.2.0、平台构建302、TAS2559 3.0.5的 Windows 10计算机上运行。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我正在尝试将学习板2与 TAS2559 EVM 结合使用来表征扬声器的特性。 我无法通过表征的第一步、即 IV 测量。 我听到测试提示音、但软件在"播放测试模式"图形上挂起。
在具有 PurePath 控制台3版本3.2.0、平台构建302、TAS2559 3.0.5的 Windows 10计算机上运行。
您好、KIENAN、
我将在我的一侧再次检查此项以确认硬件设置、但您的连接看起来正确。
您可以尝试以下操作吗? 我想检查反馈数据是否可能是此错误的原因:
此致、
-Ivan Salazar
应用工程师-低功耗音频和传动器
您好、KIENAN、
我刚刚尝试了与您相同的设置、并验证扬声器特性过程是否正常运行。 还验证了同步功能、并且工作正常。
您能否确认您使用的是最新版本:PPC3v3.2.0和 TAS2559v3.0.5
另请按照以下主题中有关环境变量的说明仔细检查您的安装是否正确: [常见问题解答] PUREPATHCONSOLE:PurePath Console 3在初始化器件时卡住-音频论坛-音频- TI E2E 支持论坛
此致、
-Ivan Salazar
应用工程师-低功耗音频和传动器