This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:TLV320AIC3104的耳机放大器和扬声器输出音量非常低

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1002820/tlv320aic3104-tlv320aic3104-output-volume-is-very-very-low-in-headphone-loudspeaker

器件型号:TLV320AIC3104

您好!

我们  在设计中使用了 TLV320AIC3104、通过耳机和扬声器输出的音量非常低、我们在扬声器中使用了 LM4871M 放大器、但音量仍然非常低。

请帮助增大耳机和扬声器中的音量、这些音量控制寄存器以及如何配置为最大音量。

等待您的回复。

此致、

Satish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Satish、

    您是否向编解码器发送满量程数字输入? 该器件具有数字音量控制寄存器、但仅用于衰减。 使用满量程数字输入时、模拟满量程输出为2Vpp。  


    此致、

    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    我们不会发送满量程数字数据。

    哪些是数字音量控制寄存器?请告知我们、这样我们就可以配置这些寄存器以获得较大的音量。

    此致、

    Satish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    以下是寄存器值、请查看。

    < ql_i2c_init=3 >
    0x00、000 = 0x00
    0x01、001 = 0x00
    0x02、002 = 0xAA
    0x03、003 = 0x91
    0x04、004 = 0xc0
    0x05、005 = 0x00
    0x06、006 = 0x00
    0x07、007 = 0x1E
    0x08、008 = 0x00
    0x09、009 = 0x40
    0x0A、010 = 0x01
    0x0B、011 = 0x01
    0x0C、012 = 0x5f
    0x0D、013 = 0x00
    0x0E、014 = 0x00
    0x0F、015 = 0x14
    0x10、016 = 0x14
    0x11、017 = 0xff
    0x12、018 = 0xff
    0x13、019 = 0x78
    0x14、020 = 0x78
    0x15、021 = 0x00
    0x16、022 = 0x78
    0x17、023 = 0x78
    0x18、024 = 0x78
    0x19、025 = 0x86
    0x1A、026 = 0x00
    0x1b、027 = 0xFE
    0x1c、028 = 0x00
    0x1d、029 = 0x00
    0x1E、030 = 0xFE
    0x1f、031 = 0x00
    0x20、032 = 0x00
    0x21、033 = 0x00
    0x22、034 = 0x00
    0x23、035 = 0x00
    0x24、036 = 0x00
    0x25、037 = 0xc0
    0x26、038 = 0x00
    0x27、039 = 0x00
    0x28、040 = 0x00
    0x29、041 = 0x00
    0x2a、042 = 0x00
    0x2b、043 = 0x00
    0x2C、044 = 0x00
    0x2D、045 = 0x00
    0x2E、046 = 0x00
    0x2F、047 = 0x80
    0x30、048 = 0x00
    0x31、049 = 0x00
    0x32、050 = 0x00
    0x33、051 = 0x0F
    0x34、052 = 0x00
    0x35、053 = 0x00
    0x36、054 = 0x00
    0x37、055 = 0x00
    0x38、056 = 0x00
    0x39、057 = 0x00
    0x3a、058 = 0x07
    0x3B、059 = 0x00
    0x3c、060 = 0x00
    0x3D、061 = 0x00
    0x3E、062 = 0x00
    0x3F、063 = 0x00
    0x40、064 = 0x80
    0x41、065 = 0x0F
    0x42、066 = 0x00
    0x43、067 = 0x00
    0x44、068 = 0x00
    0x45、069 = 0x00
    0x46、070 = 0x00
    0x47、071 = 0x00
    0x48、072 = 0x07
    0x49、073 = 0x00
    0x4a、074 = 0x00
    0x4b、075 = 0x00
    0x4c、076 = 0x00
    0x4d、077 = 0x00
    0x4e、078 = 0x00
    0x4f、079 = 0x00
    0x50、080 = 0x00
    0x51、081 = 0x00
    0x52、082 = 0x00
    0x53、083 = 0x00
    0x54、084 = 0x00
    0x55、085 = 0x00
    0x56、086 = 0x0B
    0x57、087 = 0x00
    0x58、088 = 0x00
    0x59、089 = 0x00
    0x5a、090 = 0x00
    0x5b、091 = 0x00
    0x5c、092 = 0x80
    0x5d、093 = 0x0B
    0x5e、094 = 0xDE
    0x5f、095 = 0x0c
    0x60、096 = 0x00
    0x61、097 = 0x00
    0x62、098 = 0x00
    0x63、099 = 0x00
    0x64、100 = 0x00
    0x65、101 = 0x00
    0x66、102 = 0xa2
    0x67、103 = 0x00
    0x68、104 = 0x00
    0x69、105 = 0x00
    0x6A、106 = 0x00
    0x6b、107 = 0x00
    0x6c、108 = 0x00
    0x6d、109 = 0x00
    0x6e、110 = 0x00
    0x6f、111 = 0x00
    0x70、112 = 0x00
    0x71、113 = 0x00
    0x72、114 = 0x00
    0x73、115 = 0x00
    0x74、116 = 0x00
    0x75、117 = 0x00
    0x76、118 = 0x00
    0x77、119 = 0x00
    0x78、120 = 0x00
    0x79、121 = 0x00
    0x7a、122 = 0x00
    0x7B、123 = 0x00
    0x7c、124 = 0x00
    0x7d、125 = 0x00
    0x7E、126 = 0x00
    0x7f、127 = 0x00
    0x80、128 = 0x00
    0x81、129 = 0x00
    0x82、130 = 0xAA
    0x83、131 = 0x91
    0x84、132 = 0xc0
    0x85、133 = 0x00
    0x86、134 = 0x00
    0x87、135 = 0x1E
    0x88、136 = 0x00
    0x89、137 = 0x40
    0x8a、138 = 0x01
    0x8b、139 = 0x01
    0x8c、140 = 0x5f
    0x8d、141 = 0x00
    0x8E、142 = 0x00
    0x8F、143 = 0x14
    0x90、144 = 0x14
    0x91、145 = 0xff
    0x92、146 = 0xff
    0x93、147 = 0x78
    0x94、148 = 0x78
    0x95、149 = 0x00
    0x96、150 = 0x78
    0x97、151 = 0x78
    0x98、152 = 0x78
    0x99、153 = 0x86
    0x9a、154 = 0x00
    0x9b、155 = 0xFE
    0x9C、156 = 0x00
    0x9d、157 = 0x00
    0x9e、158 = 0xFE
    0x9F、159 = 0x00
    0xA0、160 = 0x00
    0xa1、161 = 0x00
    0xa2、162 = 0x00
    0xa3、163 = 0x00
    0xa4、164 = 0x00
    0xA5、165 = 0xc0
    0xa6、166 = 0x00
    0xa7、167 = 0x00
    0xa8、168 = 0x00
    0xa9、169 = 0x00
    0xAA、170 = 0x00
    0xab、171 = 0x00
    0xac、172 = 0x00
    0xAD、173 = 0x00
    0xAE、174 = 0x00
    0xaf、175 = 0x80
    0xb0、176 = 0x00
    0xb1、177 = 0x00
    0xb2、178 = 0x00
    0xb3、179 = 0x0F
    0xb4、180 = 0x00
    0xb5、181 = 0x00
    0xb6、182 = 0x00
    0xb7、183 = 0x00
    0xb8、184 = 0x00
    0xb9、185 = 0x00
    0xBA、186 = 0x07
    0xbb、187 = 0x00
    0xbc、188 = 0x00
    0xBD、189 = 0x00
    0xbe、190 = 0x00
    0xbf、191=0x00
    0xc0、192 = 0x80
    0xc1、193 = 0x0F
    0xC2、194 = 0x00
    0xc3、195 = 0x00
    0xc4、196 = 0x00
    0xc5、197 = 0x00
    0xc6、198 = 0x00
    0xc7、199 = 0x00
    0xc8、200 = 0x07
    0xc9、201 = 0x00
    0xCA、202 = 0x00
    0xcb、203 = 0x00
    0xcc、204 = 0x00
    0xcd、205 = 0x00
    0xce、206 = 0x00
    0xCF、207 = 0x00
    0xD0、208 = 0x00
    0xD1、209 = 0x00
    0xd2、210 = 0x00
    0xD3、211 = 0x00
    0xD4、212 = 0x00
    0xD5、213 = 0x00
    0xD6、214 = 0x0B
    0xd7、215 = 0x00
    0xD8、216 = 0x00
    0xd9、217 = 0x00
    0xDA、218 = 0x00
    0xdb、219 = 0x00
    0xdc、220 = 0x80
    0xDD、221 = 0x0B
    0xDE、222 = 0xDE
    0xdf、223 = 0x0c
    0xe0、224 = 0x00
    0xe1、225 = 0x00
    0xe2、226 = 0x00
    0xe3、227 = 0x00
    0xe4、228 = 0x00
    0xe5、229 = 0x00
    0xe6、230 = 0xa2
    0xe7、231 = 0x00
    0xe8、232 = 0x00
    0xe9、233 = 0x00
    0xEA、234 = 0x00
    0xeb、235 = 0x00
    0xEC、236 = 0x00
    0xED、237 = 0x00
    0xee、238 = 0x00
    0xef、239 = 0x00
    0xf0、240 = 0x00
    0xF1、241 = 0x00
    0xF2、242 = 0x00
    0xf3、243 = 0x00
    0xf4、244 = 0x00
    0xf5、245 = 0x00
    0xf6、246 = 0x00
    0xf7、247 = 0x00
    0xf8、248 = 0x00
    0xf9、249 = 0x00
    0xfa、250 = 0x00
    0xfb、251 = 0x00
    0xFC、252 = 0x00
    0xFD、253 = 0x00
    0xFE、254 = 0x00
    0xFF、255 = 0x00

    此致、

    Satish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satish、

    您是否正在执行任何外部回送(DOUT -> DIN)? 如果您不是仅向 DAC 发送数据、则无法以数字方式增大音量。 只有衰减寄存器。 要获得完整范围、您需要发送满量程信号并使用数字音量控制寄存器来降低/静音音。

    此外、您为什么不向 DAC 发送满量程输入? 通过不发送满量程输入、您不会利用 DAC 的整个范围。 在较低的范围内失真也会增加、您可能会看到量化噪声。  


    此致、

    Aaron Estrada