This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505-Q1:TAS2502-Q1驱动扬声器输出问题

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1002136/tas2505-q1-tas2502-q1-drive-speaker-output-question

器件型号:TAS2505-Q1
主题中讨论的其他器件:TAS2505

大家好、TI 团队、

  TAS2505是一款 D 类功率放大器。 我知道 SPKP/M 是通过方波输出的。

  在图中、它直接连接到扬声器、  

  我的问题是:

  1.为什么不在中间添加 LC 并将其转换为正弦波信号来驱动扬声器?

  2.对于方波、扬声器与 TAS2505的功率如何匹配?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杨

    让我在下面补充一些意见:

    • LC 滤波器可以包含在内、正如您提到的、它会根据输入信号将信号转换为类似于正弦的波。 这没问题。 LC 或铁氧体+电容器滤波器的使用取决于应用的发射要求和限制。
    • 扬声器的工作方式类似于自然的低通滤波器、对于失真测量、需要滤波器、但功率不受影响。 随附的文档可能提供了有关这些 D 类放大器工作原理的一些信息。

    希望这些信息对您有所帮助。 如有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

    e2e.ti.com/.../sloa119b.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    如果 SPKM/SPKP 直接连接到扬声器、是否有任何问题?

    是否会出现噪声问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杨

    在没有滤波器的情况下直接连接扬声器时没有问题。
    仅在发射限制条件下才需要滤波器、音频质量不需要滤波器。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器