This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2031D1:TPA2031D1YZFR 的 ESD &放大器;MSL 信息

Guru**** 2635015 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1001533/tpa2031d1-esd-msl-info-of-tpa2031d1yzfr

器件型号:TPA2031D1

大家好、

客户正在申请 TPA2031D1YZFR 的 ESD 和 MSL 信息。

 我在 https://www.ti.com/quality-reliability-packaging-download/report?opn=TPA2031D1YZFR 上没有看到足够的信息

请帮帮我。 谢谢!

Marc  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc:

    关于 ESD、您可以在这里找到一些数据:

    ESD - HBM

    2500 V

    ESD - CDM

    1500 V

    您能否详细说明 MSL 要求? 我不熟悉这个。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    感谢您的回复! 对于 MSL、我认为链接中的1级至260C-Unlim 是客户需要的。

    谢谢!

    Marc