This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:铁氧体磁珠&放大器;LC 滤波器的10uH 铁芯电感器部件使用

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M, TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1012483/tas5805m-ferrite-bead-10-uh-iron-core-inductor-part-usage-of-the-lc-filter

器件型号:TAS5805M
主题中讨论的其他器件: TAS5805TAS5825M

Sirs、

  我们全新的便携式蓝牙扬声器项目具有4欧姆低音扬声器和4欧姆高音扬声器驱动器、可提供14伏电压。 为 TAS5805M 放大器的 PVDD 电源轨供电、

  我们预计低音扬声器驱动器在20W (9Vrms) BTL 模式下工作。

  此外、我们(通过万用表)测量了5805M EVB 上 PVDD 引脚的电流消耗(一个器件使用铁氧体磁珠、另一个器件分别使用4.7uH 铁芯电感器):

  -铁氧体磁珠

     BD 调制/768KHz PWM 播放模式:60mA

     2.混合调制/384KHz PWM 播放模式:35mA

  - 4.7uH 铁芯电感器:  

     BD 调制/ 768KHz PWM 播放模式:92mA

     2.混合调制/384KHz PWM 播放模式:73mA

 测量结果看起来远高于 TAS5805M 规格提到的值、我们想知道测量过程中是否存在任何忽略现象?

 同时、 我们这个新项目的电路板空间似乎无法容纳4个电感器凸块、请您提出建议

 " 使用铁氧体磁珠(此处随附了我们选定的器件数据表)"或

 "2个用于低音扬声器的电感器凸块和2个用于高音扬声器驱动器的铁氧体磁珠"?

非常感谢、

e2e.ti.com/.../M10_5F00_TAS5805M_5F00_20210615.pdf

 e2e.ti.com/.../ZFB_2D00_0805H_2D00_301N_5F00_V1.1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Michey

       请告诉我们您如何测试 PVDD 电流? 由于在 EVM 板上、PVDD 电压不仅为 TAS5805供电、还 为3.3V 或1.8V 等其他电压源供电、并为 XMOS 等其他器件供电。 您的测试结果可能包括其他功率损耗。 所有测试中的 PVDD 电压都是13.5V、对吧?    

       LC 滤波器的结果优于 LB + C 滤波器。 考虑到这些空间、请选择"低音扬声器使用2个电感器凸块、高音扬声器驱动器使用2个铁氧体磁珠"。  但 FBZFB-0805H-301N 似乎不是一个很好的选择。  FB 31Ω Ω(100MHz 时)的阻抗太小、额定电流6A 有点大。 我们通常建议 使用 NFC2MSM301SN10L 或具有类似参数的其他类型。  

       此外、当使用 LB + C 作为滤波器时、建议使用额外的 RC 滤波器、如下图所示。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    关于电流消耗测量、是的、我们在 J9和 J10中应用了一个外部13.5VDC、并分别开始测量 TAS5805M EVB 的 J2和 J5上的电流。

    如您所述、此13.5 PVDD 还提供3V3和1V8电源以及其他器件电源、我们的测试结果是否与您的测试结果类似? 或者、我们可以说额外的数量来自这些3V3、1V8和其他器件源吗?

    另一方面、我们将相应地调整 LB 和 LC 部件。

    此致、

    e2e.ti.com/.../tas5805m_5F00_EVB_5F00_user_5F00_guide.pdf

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Michey

      我在您的条件下测试 EVB、结果类似。 规范中的值在特定测试板中进行测试。 主要差异是电感器的值。 由于没有负载、电感器上的纹波电流将极大地影响结果。 此外、环境温度 也会产生轻微影响。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shadow、

      在这种情况下、我们是否应该在低音扬声器通道上选择4.7uH 或10uH 电感器?

      此外、一旦蓝牙 SoC 进入空闲或监听模式并在运行回放之前使13.5VDC 打开(DVDD 电源轨始终保持活动状态)、我们是否可以关闭 PVDD 的外部电源(例如13.5VDC)? 我们希望延长电池寿命。

      如果是、是否需要在 PVDD 恢复时写入 TAS5805M 的任何寄存器?

    非常感谢、   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Michey

      凭借768KHz 开关频率、4.7uH 电感器足以提供良好的性能并节省空间。 借助384KHz、10uH 有助于节省更多功耗。 根据您的系统规格进行选择。

       很抱歉、TAS5805M 无法关闭 PVDD 电源。 虽然规格中没有明确说明、 但 PVDD 确实与器件的数字电源有一些链接。 因此、如果 PVDD 关闭、器件将关闭。 TAS5825M 可以实现这种工作模式、但价格有点贵。

      因此、TAS5805M 可提供两种选择:1. 将器件设置为深度睡眠模式。 它仍然需要一些能量、但会很快进入播放模式。  2.关闭设备并关闭所有电源。 电池不会消耗能量、但需要时间在需要时重新启动。

      谢谢你。