This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM3070RHBEVM-K:在设备管理器中显示未知设备

Guru**** 1142300 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM3070RHBEVM-K
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1008645/pcm3070rhbevm-k-displays-unknown-device-in-the-device-manager

主题中讨论的其他器件:PCM3070RHBEVM-K

你(们)好  

当我使用 USB -MODEVM (USB)为 PCM3070RHBEVM-K 供电时、但 PCM3070RHBEVM-K 在设备管理器中显示未知设备。

USB-MODEVM 上的 D2不会亮起。

有任何建议可以解决这个问题。

如果不是,是否可以修复它

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您使用的是 Windows 10还是7 PC? 如果使用 Windows 10计算机、您可能需要禁用 Windows 驱动程序签名强制并重新安装驱动程序。  

    此致、

    Aaron Estrada