This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:TAS5805 EQ

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1008441/tas5805m-tas5805-eq

器件型号:TAS5805M

您好 TI,团队

我的客户正在使用 TAS5805M、您能否提供 EQ 指导文档?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们建议使用 PPC3 GUI 来执行调优工作、包括 EQ。 它具有可见的 EQ 配置、系数可能会转储、因此可以集成到您自己的软件中。 您是否可以访问 PPC3?

    谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Genius、

    您能否提供 PPC3的 EQ 指导文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、TAS5805M 2.1通道 EQ 如何设置低音以及中、低输出功率、以及如何在导出 EQ 准备后区分低音 EQ 准备文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请问您需要哪种指导? PPC3提供了一个图形化操作窗口、用于调整 EQ 设置并转出结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关详细信息、请参阅流程文档。

    www.ti.com/.../sloa263a.pdf