This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1789:加电期间到输入 SCKI、BCK、LRCK 和 DIN 的时序

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1007889/pcm1789-timing-to-input-scki-bck-lrck-and-din-during-power-on

器件型号:PCM1789

您好!

图20中未提及加电期间到 SCKI、BCK、LRCK 和 DIN 输入的时序。
您能否详细介绍此推荐的时钟和数据时序图?

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BCK/LRCK/和 DIN 可同时启动、但只有 SCK 输入允许器件退出内部复位状态。  允许在 SCK 之前或之后启动 BCK/LRCK/DIN 不会影响性能。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul-San:

    感谢你的答复。

    我知道。

    此致、
    加藤